This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773的 I2C 寄存器检查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375266/bq24773-the-i2c-register-review-for-the-bq24773

器件型号:BQ24773

工具与软件:

您好!

我们将 BQ24773用于电池更换器和系统电源、现在、对于此器件、我们有以下问题:

1、我们将系统和电池连接起来, 当输出电流为1A 时,输出电压会下降超过7V;

2.我们只连接系统并移除电池回路,输出电压和电流正常;

我们认为 、将器件设置为首先查找电池是首要问题;

好的、您可以查看我们的 I2C 寄存器、了解如何设置以解决此问题、谢谢。

错误 I2C 寄存器映射请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    这是在定制电路板上还是在 EVM 上?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    这是在客户电路板上发生的。  n`t 没有 BQ24773 EVM。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我已经通过电子邮件向您发送了原理图。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    在另一篇文章中、您提到某些寄存器值未正确设置。 我认为这可能与该问题有关。 我将尝试在包含您的测试参数的 EVM 上复制这个演示。

    我有几个问题:

    所连接的蓄电池电压是多少?

    什么是适配器电压?

    系统负载是否为1A?

    充电电压= 0V?充电电流= 0A?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    1.电池电压:当读取寄存器时,只有没有电池的适配器。

    2、适配器电压:19.5V;

    3. Chatger 电压:默认值没有任何设置操作,不能随意重写我们的板;

    4.充电器电流:默认值没有任何设置操作,它不能为我们的板重新写,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    Unknown 说:
    1. 我们同时连接系统和电池、 当输出电流为1A 时、输出电压将下降超过7V;

    您提到过、仅当连接了电池和系统时才会发生这种情况。 所连接的电池电压是多少。 连接的系统负载是多少。 我想尝试在 EVM 上复制这个问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    抱歉我的错误 描述、当我只连接适配器和系统并取出电池时、就会发生这种电压下降 、当我们连接适配 器、电池到系统时、输出电压正常、我们考虑是否将此充电器的寄存器设置为优先搜索电池、然后它将通过适配器供电、当它找不到电池时、我们不知道我们的 意见是否 正确?

    下面是我们的 当前现象:

    1.接通电池:Vout 正常,Vbat=12V,Vout=13.5V,P-FET 在 电池和系统之间不导通,将电池和适配器连接到系统时可以正常工作;

    2.取出电池:Vout 会 周期性地压降(11ms) 、P-FET 的 Vgs 会上升、Vbat 也会上升;

    3. 取出电池:我们把 Vbat 连接到 Vout , Vout 是正常的;

    4. 在我们写了 I2C 程序后,寄存器会读取一些空数据;

    Cayden 已 向您发送了注册配置文件,所以您是否需要我们提供任何其他文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [quote userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375266/bq24773-the-i2c-register-review-for-the-bq24773通过连接系统和电池、 当输出电流为1A 时、输出电压将下降超过7V;

    我在示波器捕获上感到困惑。 黄色信号是否等于系统电压?

    测量系统电压是多少?

    电压是否降至7V? 或者它是否下降了7V?

    系统电压与 Min_Sys 值和充电电压值相关、您将这些值读取为0x00。 如果是这种情况、我会感到困惑、因为您会如何看到 SYS 负载上的任何电压。

    我想尝试并把你们的两个问题放在一起:

    我没有看到您的代码有任何明显的问题、但我可能缺少一些东西、您是否有办法捕获 I2C 对 BQ24773的写入? 例如 Saleae、我想查看正在写入设备的内容。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 黄色信号是系统电压(也是降压输出)

    2. 在负载较轻(100mA)时捕捉上面的波形、可以看到  系统电压的小谷值;

      当 系统负载变为1A 或更重、时、谷值电压在  同一周期内降至7V、。

    3.默认情况下,系统电压为13.5V ,没有任何 I2C 操作,相关寄存器 为0x00,这 也让我们感到困惑。

    4.好的,我会 很快尝试 Saleae。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将等待 Saleae 结果。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  Saleae、è re 的帮助下,我们发现了一些异常的事情,我们正在努力解决它。

    此外、我们还想知道:

    取下电池后、降压转换器的输出不稳定是否正常?

    您可以在 EVM 板上重复一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    否、这不正常、我无法在 EVM 上重复。 我建议解决 I2C 写入问题、然后查看这是否对输出有任何影响。

    此致、

    Christian。