工具与软件:
尊敬的先生:
我们设计了一个 BMS 系统、该系统采用6s 配置、COV 参数设置为每节4.2V、CUV 设置为每节2.5V。 我们已在电池组中安装了 BMS、并将 BMS 闪存为、它已成功编程。 编程后、显示成功为25.20V、但随后我将 BMS 搁置了2天、希望正常工作。 后来、我看到 BMS 时、没有显示电压、显示通信错误。 之后、我打开电池组、检查 BMS 板是否正常、但单节电芯的电压降至5mV、部分电芯降至1V。 我不知道这些问题是如何发生的、以及这些问题的可能原因是什么。 srec 文件中是否需要更改参数以解决这些问题? 或是什么导致这些电池深度放电?
正在等待您的回复、
Shubham