This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BMS 对电池组放电

Guru**** 2543760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371634/bq40z80-bms-discharging-the-battery-pack

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的先生:

我们设计了一个 BMS 系统、该系统采用6s 配置、COV 参数设置为每节4.2V、CUV 设置为每节2.5V。 我们已在电池组中安装了 BMS、并将 BMS 闪存为、它已成功编程。 编程后、显示成功为25.20V、但随后我将 BMS 搁置了2天、希望正常工作。 后来、我看到 BMS 时、没有显示电压、显示通信错误。 之后、我打开电池组、检查 BMS 板是否正常、但单节电芯的电压降至5mV、部分电芯降至1V。 我不知道这些问题是如何发生的、以及这些问题的可能原因是什么。 srec 文件中是否需要更改参数以解决这些问题? 或是什么导致这些电池深度放电?

正在等待您的回复、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    在 BMS 系统中、是否有任何元件连接到电量计的 PACK 引脚、可能从电芯中汲取电流? 如果电流小于监测计的 DSG Current Threshold、则电芯可能已放电。 如果您发送.gg 文件、我们也可以查看保护设置。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BMS 系统中、监测计的 PACK 引脚上是否有任何连接到可能从电芯汲取电流的东西?

    当 BMS 空闲时、电池包引脚上没有连接、BMS 中的被动电芯平衡是否会导致这些问题?
    我已随附 gg.csv flie、请查看并告知我是否需要纠正。 主席先生、我们在设计中采用了"压力"引脚功能、因此每当 BMS 连接到外部系统时、只会向负载提供电压。

    e2e.ti.com/.../7-june.gg.csv

    正在等待您的回复、
    谢谢、此致、
    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢您发送.gg 文件、我们将对其进行研究。

    当未与 PACK 引脚连接时、是否可以测量其上的电流以确保当时没有被拉出任何电流? 由于这也是定制 PCB、因此我们可以查看原理图和布局以确认您是否愿意。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据先前的讨论、今天我们也面临同样的相关 问题。 实际上,我们已经给2个电池包充满了24.75 ,并保留了10天。 然后、10天后、我们观察到电池电压从24.75伏下降到19伏。 这种放电只会在我们的 BMS 保持活动状态时发生、如果我是对的吗? 但是、当我在我们的系统中加入了"按下引脚"功能时、如何让我的 BMS 保持活动状态。 所以、只要此引脚通过外部主机接地、只有我的 BMS 保持活动状态 、否则 无法保持活动状态。  
    主席先生、我认为是我的 BMS 设计中的被动电池平衡电阻器、这可能会导致电池放电。

    还有一点、先生、我们是否可以 更改 BMS 逻辑、以便在 PRES 引脚释放20分钟内–我们将电池 BMS 置于睡眠模式、并且只有在 PRES 引脚再次触发时才能再次唤醒? 有可能吗?

    主席先生、我们的 BMS 设计中是否有任何与主动电池平衡电路设计相关的文档?
    我随附了我的原理图和布局供您参考、如果您发现了任何 thing.e2e.ti.com/.../2477.BMS.pdfe2e.ti.com/.../4544.OGI_5F00_BMS.PcbDoc、敬请告知

    正在等待您的响应、

    此致、
    Shubham   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我想问的是、在您的设计中有一个充当跳线的 R3电阻器。 这个跳线是否位于电路板上? 此外、您能否确认测量电池包引脚以确保未拉出电流?

    [报价 USERID="586188" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371634/bq40z80-bms-discharging-the-battery-pack/5266531 #5266531"]另外一件事是、先生、我们是否可以 更改 BMS 逻辑、以便在 PRES 引脚释放20分钟内完成更改?我们将电池 BMS 置于睡眠模式、只有在 PRES 引脚再次触发时才能再次将其唤醒? 是否可能?

    根据在器件上进入和退出睡眠模式的要求、我认为这不可能实现。

    先生、我们是否有任何与主动电池平衡电路设计相关的文档可以在 BMS 设计中实施?

    是的、我们有这个文档: https://www.ti.com/lit/an/slua420a/slua420a.pdf

    此致、

    Nick Richards