工具与软件:
嗨、团队:
我在 定制 电路板中使用 TPS6521901RHBR 版本。 此 PMIC IC 能否支持 AM243X LP?
您能否告诉我是否有适用于 AM243x 的 TPS6521901驱动程序、或者提供一些有关 PMIC 编程驱动程序开发的指导?
PMIC IC 的编程步骤是什么?
我是否想根据稳压器和配置的顺序通过驱动程序配置寄存器、这方面的问题请帮助我理解。
感谢你的帮助。
此致、
Abinaya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我在 定制 电路板中使用 TPS6521901RHBR 版本。 此 PMIC IC 能否支持 AM243X LP?
您能否告诉我是否有适用于 AM243x 的 TPS6521901驱动程序、或者提供一些有关 PMIC 编程驱动程序开发的指导?
PMIC IC 的编程步骤是什么?
我是否想根据稳压器和配置的顺序通过驱动程序配置寄存器、这方面的问题请帮助我理解。
感谢你的帮助。
此致、
Abinaya。
尊敬的 Abinaya:
您是否在 TPS65219产品文件夹中看到过此应用报告? https://www.ti.com/lit/an/slvafk3/slvafk3.pdf
它涵盖了为 AM243x 供电的不同 TPS65219型号。
我们提供了 TPS65219驱动程序、它们是 Linux 内核的一部分。 https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/regulator/ti,tps65219.yaml?h=ti-linux-5.10.y
此致、
Matt
尊敬的 Matt:
感谢您的响应、
我看了应用报告、报告内容似乎很丰富。
但是、在本例中、似乎只提到了采用 AM243x 供电的 TPS6521904、TPS652191907和 TPS6521908型号、而没有提到 TPS6521901。
我已经连接了 TPS65219型号。 根据 AM243x (ALX)中的附件、推荐的封装是 LP87334DRHDR。
我们使用的是 AM243x_LP (ALX)封装和 TPS6521901型号。

Am243x_LP (ALX)封装是否支持 PMIC 型号 TPS6521901?
此致、
Abinaya E.
尊敬的 Abinaya:
AM243x MCU 仅支持 VDD_CORE=0.85V 和 TPS65219 01. 将 Buck1配置为输出0.75V、因此不适合。 此外、ALX 封装不支持 VDDS_DDR、因此您无需将 PMIC 电源轨配置为输出1.1V 或1.2V。
对于采用 ALX 封装的 AM243x、我们建议使用 LP87334D。 https://www.ti.com/lit/pdf/slda059
谢谢!
Brenda