This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377879/tps65219-tps6521901

器件型号:TPS65219

工具与软件:

嗨、团队:

我在 定制 电路板中使用 TPS6521901RHBR 版本。 此 PMIC IC 能否支持 AM243X LP?

您能否告诉我是否有适用于 AM243x 的 TPS6521901驱动程序、或者提供一些有关 PMIC 编程驱动程序开发的指导?

PMIC IC 的编程步骤是什么?

我是否想根据稳压器和配置的顺序通过驱动程序配置寄存器、这方面的问题请帮助我理解。

感谢你的帮助。

 

此致、

Abinaya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    您是否在 TPS65219产品文件夹中看到过此应用报告?  https://www.ti.com/lit/an/slvafk3/slvafk3.pdf 

    它涵盖了为 AM243x 供电的不同 TPS65219型号。

    我们提供了 TPS65219驱动程序、它们是 Linux 内核的一部分。  https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/regulator/ti,tps65219.yaml?h=ti-linux-5.10.y

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的响应、

    我看了应用报告、报告内容似乎很丰富。

    但是、在本例中、似乎只提到了采用 AM243x 供电的 TPS6521904、TPS652191907和 TPS6521908型号、而没有提到 TPS6521901。


    我已经连接了 TPS65219型号。 根据 AM243x (ALX)中的附件、推荐的封装是 LP87334DRHDR。

    我们使用的是 AM243x_LP (ALX)封装和 TPS6521901型号。

    Am243x_LP (ALX)封装是否支持 PMIC 型号 TPS6521901?

    此致、

    Abinaya E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinaya:

    AM243x MCU 仅支持 VDD_CORE=0.85V 和 TPS65219 01. 将 Buck1配置为输出0.75V、因此不适合。 此外、ALX 封装不支持 VDDS_DDR、因此您无需将 PMIC 电源轨配置为输出1.1V 或1.2V。  

    对于采用 ALX 封装的 AM243x、我们建议使用 LP87334D。  https://www.ti.com/lit/pdf/slda059

    谢谢!

    Brenda