主题中讨论的其他器件: UCC21732-Q1、 UCC14240EVM-052
工具与软件:
尊敬的 E2E 支持团队:
我将使用 UCC15240-Q1 INS 设计 UCC21732-Q1 SiC 驱动器的直流/直流隔离式电源。 DC/DC。
出于成本和散热原因、我们计划在2层 IMS 上使用功率 SC 来布局 SiC 驱动器组件:
-介电层100µm μ m 厚。
-底部没有部件,因为没有次级侧
- 2层将与微孔连接。
我的问题是:
1) 1) UCC15240-Q1是否与金属芯安装兼容? 即绝缘连接方法(电容式或电感式)是否会导致损耗或 EMC 问题?
2) 2)有关组件放置的建议是什么:相对于去耦电容器和反馈电阻器的优先级。
提前感谢您的分析。