This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:帮助我解决 CHG 和 DSG 未开启的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379392/bq77915-help-me-resolve-the-issue-with-chg-and-dsg-not-turning-on

器件型号:BQ77915

工具与软件:

用于3芯串联保护电路的 BQ77915

当没有充电输入连接到保护电路时、CHG MOSFET 栅极相对于 VSS ~9V。 DSG 为0V。  

连接充电输入时、MOSFET (BOTH)关闭。 充电电压限制为最大12.3V。 每节电池的电压为3.58V。 连接充电输入时、CHG 上有一个1.58Hz 频率的小信号、并且电池包接受小脉冲充电并关断。  

平衡已开启。 无电池堆叠。

当未连接充电输入时、CHG 导通、DSG 关断。 当输入端连接到充电时、两者都会熄灭(CHG 脉冲)  

未连接负载且温度保护已禁用。

提前非常感谢您提供指导  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图以便我查看一下? 我希望仔细检查元件值和配置。  

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与 e2e.ti.com/.../5189435相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接锂离子充电器 IC 后在 CHG MOSFET 栅极上测得。 左侧是连接充电器时、右侧是移除充电器时。

    这是连接锂离子充电器 IC 时 CHG MOSFET 栅极的放大波形。

    充电断开时的 CHG 栅极 MOSFET

    未连接任何器件(左)时连接充电电源时的 CHG 栅极 MOSFET (右侧)

    在所有这些条件下、DSG MOSFET GATE 始终为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、将波形连接到 TS 引脚(此处仅使用10K 下拉电阻、未使用 NTC)

    CTRC 和 CTRD 连接到最低电池的-ve 端子。 所以、我们预计没有出现任何错误。
    CCFG 还连接到用于3节电池配置的相同点。
    检测电阻两端的电压也为0 (未连接负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎正在触发故障。

    您能参考一下  表9-5. 故障条件、状态和恢复方法  状态 细节和指导并检查会影响 CHG FET 的每种情况?

    此致、

    Thomas Rainey