Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
工具与软件:
用于3芯串联保护电路的 BQ77915
当没有充电输入连接到保护电路时、CHG MOSFET 栅极相对于 VSS ~9V。 DSG 为0V。
连接充电输入时、MOSFET (BOTH)关闭。 充电电压限制为最大12.3V。 每节电池的电压为3.58V。 连接充电输入时、CHG 上有一个1.58Hz 频率的小信号、并且电池包接受小脉冲充电并关断。
平衡已开启。 无电池堆叠。
当未连接充电输入时、CHG 导通、DSG 关断。 当输入端连接到充电时、两者都会熄灭(CHG 脉冲)
未连接负载且温度保护已禁用。
提前非常感谢您提供指导