This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:器件的 SIMPLIS 文件("LM61460-Q1"

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62440-Q1, LM61460, LM61440-Q1, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378972/lm61460-q1-simplis-file-for-part-lm61460-q1

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460SN61460-Q1LM61440-Q1、LM62440-Q1、

工具与软件:

您可以为零件"LM61460 (SN61460)"共享 SIMPLIS 文件吗?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SN61460: SN61460-Q1 3V 至36V、6A、低 EMI 同步降压转换器

适用于可扩展电源

 –与以下器件引脚兼容:

   •LM61440-Q1 (36V、4A、可调节 fSW)

   •LM62440-Q1 (36V、4A、固定 fSW)

   •LM61460-Q1 (36V、3A、可调节 fSW)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不共享 SIMPLIS 模型。 可从相关产品文件夹下载 PSpice 模型: https://www.ti.com/product/LM61460-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要获得相位裕度、增益裕度、Fc 结果。

    因此我们需要一个 SIMPLIS 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须查看我们是否有 SIMPLIS 模型。 但是、由于这些模型是专有的、您必须咨询您的 TI 代表(FAE)才能进一步。

    此致、

    Ridge