主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户正在使用 BQ79600设计 BQ79616。 请查看下面的原理图、告诉我是否有任何需要更改的要点。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户正在使用 BQ79600设计 BQ79616。 请查看下面的原理图、告诉我是否有任何需要更改的要点。
此致、
Jeffrey、您好!
LDO 电源树:
DVDD 需要2.2uF 而非1uF
AVDD、CVDD、REFHP、NEG5V、TSREF、 BAT 和 LDOIN 具有正常的数据表电容值。
LDOIN-NPNB LDO 电路
具有良好的 NPN 和良好的 RNPnp/CNPN
GPIO:
未使用的 GPIO 应通过10k Ω 电阻器接地、而不是短接至 GND。
GPIO 1和2正常
菊花链:
菊花链拓扑具有建议的采用变压器的 BOM、因此没有问题。
VCCB 连接:
BOM 看起来正常。
此致、
Barry Zhang