This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:申请原理图设计审核

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378347/bq79616-q1-request-for-schematic-design-review

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在使用 BQ79600设计 BQ79616。 请查看下面的原理图、告诉我是否有任何需要更改的要点。

e2e.ti.com/.../BQ79616.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我会带团队一起回顾原理图。 我将在未来几天提供最新信息。

    此致、

    巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    LDO 电源树:
    DVDD 需要2.2uF 而非1uF
    AVDD、CVDD、REFHP、NEG5V、TSREF、 BAT 和 LDOIN 具有正常的数据表电容值。

    LDOIN-NPNB LDO 电路
    具有良好的 NPN 和良好的 RNPnp/CNPN

    GPIO:
    未使用的 GPIO 应通过10k Ω 电阻器接地、而不是短接至 GND。
    GPIO 1和2正常

    菊花链:
    菊花链拓扑具有建议的采用变压器的 BOM、因此没有问题。  

    VCCB 连接:
    BOM 看起来正常。

    此致、

    Barry Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    感谢您进行设计审查。 此外、客户希望了解 L1/L2的电感器是否可以用于菊花链线路上。 下面的 EVM 原理图第4部分中未使用变压器。 请告诉我有关此问题的正确应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    可以使用扼流圈代替变压器来实现菊花链隔离。 但是、一般来说、我们推荐使用变压器以实现更好的稳健性。  

    此致、

    巴里