This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379593/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5177LM51772

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

遗憾的是、我找不到具有以下规格的降压/升压转换器 IC:

V_IN 范围:18V DC - 60V DC

V_out 范围:5V DC - 50V DC

I:20A

可在500mV 步长内调节

 

如能就合适的 IC 或其他解决方案提出建议、我将不胜感激。

非常感谢。



此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请查看 LM5177 -这可以使用模拟或数字(PWM)信号设置输出电压

    LM51772可选择通过 I2C 控制输出电压、但将输入电压限制为55V。

    此致、

     Stefan