请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM5177、 LM51772
工具与软件:
尊敬的先生或女士: 
遗憾的是、我找不到具有以下规格的降压/升压转换器 IC:
V_IN 范围:18V DC - 60V DC
V_out 范围:5V DC - 50V DC
I:20A
可在500mV 步长内调节
如能就合适的 IC 或其他解决方案提出建议、我将不胜感激。 
非常感谢。 
此致、 
Simon