This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:满载启动问题

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378585/ucc28750-full-load-startup-issues

器件型号:UCC28750

工具与软件:

大家好、我设计了一种采用 UCC287506的电源、可在100kHz、12瓦输出功率下运行。 在满载条件下启动时、我会遇到一个问题。 我的观察结果是、在启动期间、控制器以50kHz 的频率切换、这会导致触发过功率保护。

我尝试 在开启期间将 RCS (2.2E || 2.2E)减少一半、并将其更改回原始 Vale (RCS = 2.2E)、然后电路工作正常。 但当我保持 RCS = 2.2E 时、电路将进入间断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    感谢您联系我们。

    是的、有可能达到超过功率阈值、因为 FB 达到最大值、如果占空比大于60%并且 FB 信号看起来可能高于 OPPP 斜坡、则会触发 OPP。 进入断续模式。

    UCC28750的设计应确保 CS 引脚的设计具有数据表中所述的足够余量、从而为瞬态/启动电流提供足够的裕度。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的快速响应。 在数据表中、提到的余量仅为20%。

    我曾尝试将值降低到1.8欧姆、 但我仍然观察到同样的问题。 如果我遗漏了任何其他信息、请引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经对1.5欧姆的电流检测电阻进行了试验。 我的观察结果如下:

    输入电压 RCS = 2.2E (无斜率补偿电阻器) 带有斜坡补偿的1.5 E 1.5E、无斜率混合
    140 V 启动问题 启动正常、I/p 电源为14瓦 启动正常、I/p 电源为14瓦
    180伏 启动问题 启动问题 启动正常、I/p 电源为14瓦
    240V 启动问题 启动问题 启动正常、I/p 电源为14瓦
    270V 启动问题 启动问题 启动正常、I/p 电源为14瓦

    以供参考。 绿色波形:跨 RC、黄色波形=斜率补偿电阻后(跨56pF 电容)。

    ...

    斜率补偿电阻= 1k、电容器= 56pF。

    我又发现了一个问题。 我无法使用过压保护。 我已经将3个1.5兆的电阻器与一个47k 的电阻器串联、用于在47k 的整个范围内进行过压故障检测(它应该读取大约4伏@ 270 VAC 输入)。 但根据我的观察、FAULT 引脚被不知何故被钳制于2.45伏、且无论施加的输入电压如何、电压都没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    感谢您的答复。

    从波形中可以看出、VCS 达到大于900mv、如果在启动期间发生这种情况的8个开关周期、IC 将触发关断。 随着负载的增加、电压增加、影响会更大。

    我想这就是你们情况下发生的事情。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有办法减少该尖峰? 因为 Coss 和其他寄生效应超出了我们的控制范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的方法是将电容器尽可能靠近 CS 引脚放置、可以直接跨接引脚1和4、并尝试使用从22pF 到200pf 的值来查看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish、我尝试在电流感应引脚上连接一个180pF 的电容器。 即使使用2.2E 电阻器、它现在也可以工作。 您能否与我们分享增加电容器值的重要性? 是提供抗噪功能吗? 或者降低电流检测电压的上升速度并避免干扰性跳变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    感谢您的答复。 请注意、电容器能够帮助解决启动问题。

    过高的电容基本上会导致达到更高峰值电流时的延迟。 但是、只要变压器具有足够的饱和电流余量、就不会造成问题。  

    该问题是噪声耦合到 CS 引脚的主要原因。 如果这有助于、也许您可以检查一下如何减慢 DRV 信号、但我怀疑。 将不可避免地需要电容。

    此致、

    Harish