工具与软件:
大家好、我设计了一种采用 UCC287506的电源、可在100kHz、12瓦输出功率下运行。 在满载条件下启动时、我会遇到一个问题。 我的观察结果是、在启动期间、控制器以50kHz 的频率切换、这会导致触发过功率保护。
我尝试 在开启期间将 RCS (2.2E || 2.2E)减少一半、并将其更改回原始 Vale (RCS = 2.2E)、然后电路工作正常。 但当我保持 RCS = 2.2E 时、电路将进入间断模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我设计了一种采用 UCC287506的电源、可在100kHz、12瓦输出功率下运行。 在满载条件下启动时、我会遇到一个问题。 我的观察结果是、在启动期间、控制器以50kHz 的频率切换、这会导致触发过功率保护。
我尝试 在开启期间将 RCS (2.2E || 2.2E)减少一半、并将其更改回原始 Vale (RCS = 2.2E)、然后电路工作正常。 但当我保持 RCS = 2.2E 时、电路将进入间断模式。
我已经对1.5欧姆的电流检测电阻进行了试验。 我的观察结果如下:
输入电压 | RCS = 2.2E (无斜率补偿电阻器) | 带有斜坡补偿的1.5 E | 1.5E、无斜率混合 |
140 V | 启动问题 | 启动正常、I/p 电源为14瓦 | 启动正常、I/p 电源为14瓦 |
180伏 | 启动问题 | 启动问题 | 启动正常、I/p 电源为14瓦 |
240V | 启动问题 | 启动问题 | 启动正常、I/p 电源为14瓦 |
270V | 启动问题 | 启动问题 | 启动正常、I/p 电源为14瓦 |
以供参考。 绿色波形:跨 RC、黄色波形=斜率补偿电阻后(跨56pF 电容)。
...
斜率补偿电阻= 1k、电容器= 56pF。
我又发现了一个问题。 我无法使用过压保护。 我已经将3个1.5兆的电阻器与一个47k 的电阻器串联、用于在47k 的整个范围内进行过压故障检测(它应该读取大约4伏@ 270 VAC 输入)。 但根据我的观察、FAULT 引脚被不知何故被钳制于2.45伏、且无论施加的输入电压如何、电压都没有变化。