工具与软件:
您好!
在我的设计中、我使用的是 TPS63070电源。
输入电压范围为4.3V 至6V (四节1.5V 电池)。
电流消耗约为10mA (轻负载)。
输出电压配置为5.2V
请查看我的设计的附件图片。
当我测量输入电流时、可以看到示波器每200us 产生一次电流脉冲。 和-140mA 振幅(请参见随附的示波器图)。
我的问题是、为什么会有这些电流脉冲、以及如何消除它们。
谢谢、此致。
Slava Gotlib

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在我的设计中、我使用的是 TPS63070电源。
输入电压范围为4.3V 至6V (四节1.5V 电池)。
电流消耗约为10mA (轻负载)。
输出电压配置为5.2V
请查看我的设计的附件图片。
当我测量输入电流时、可以看到示波器每200us 产生一次电流脉冲。 和-140mA 振幅(请参见随附的示波器图)。
我的问题是、为什么会有这些电流脉冲、以及如何消除它们。
谢谢、此致。
Slava Gotlib

尊敬的 Slava:
如您所见、 这些 尖峰的频率真的很低、 因此很难处理。 理想情况下、可以在低频下放置双极点(可能是 尖峰频率的十分之一)。 需要提醒的另一点是、 实际 尖峰频率会随负载而变化。
另一个问题、请在开发阶段、我如何才能 获得 这种效果?
它们是在 PFM 模式下工作的器件的正常行为、我认为只要确保峰值电流不会超出电池的容量就行了。
对于 Webench 设计、可以通过添加 Iin 波形看到电流尖峰。

此致
TAO