This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375382/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我使用的是 TPS63070电源。  

输入电压范围为4.3V 至6V (四节1.5V 电池)。

电流消耗约为10mA (轻负载)。

输出电压配置为5.2V  

请查看我的设计的附件图片。

当我测量输入电流时、可以看到示波器每200us 产生一次电流脉冲。 和-140mA 振幅(请参见随附的示波器图)。

我的问题是、为什么会有这些电流脉冲、以及如何消除它们。

谢谢、此致。

Slava Gotlib

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava Gotlib:

    这是因为器件使用 PFM 模式来省电。 如果您不关心效率、可以直接将 PS_SYNC 引脚连接到 GND 以设置器件的 FPWM 模式。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您是对的、这是因为 PFM 模式。 但是、如果我关心效率、我该如何消除或减少这种影响?

    另一个问题是、在开发阶段、我 将如何期待 这种影响? 因为在数据表中、 我没有找到任何与此相关的图表或信息。

    此外、当我 使用"webench 电源设计工具"仿真这个组件时、我没有看到任何电流尖峰(也许你可以告诉我在哪里可以 看到这个)。

    谢谢、此致

    Slava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava:

    如您所见、  这些 尖峰的频率真的很低、 因此很难处理。 理想情况下、可以在低频下放置双极点(可能是 尖峰频率的十分之一)。 需要提醒的另一点是、 实际 尖峰频率会随负载而变化。

    另一个问题、请在开发阶段、我如何才能 获得 这种效果?

    它们是在 PFM 模式下工作的器件的正常行为、我认为只要确保峰值电流不会超出电池的容量就行了。

    对于 Webench 设计、可以通过添加 Iin 波形看到电流尖峰。

     

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、陶!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava:

    如果没有其他问题、您可以帮助在没有新回复的情况下关闭该主题吗?

    此致

    TAO