Other Parts Discussed in Thread: TPS563252
工具与软件:
大家好!
我正在研究一个设计、其中包括将 LDO 与降压转换器并联以提高轻负载效率
我一直在关注这个应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/tiduaa4/tiduaa4.pdf
我使用 TPS563252和 TPS70918在 PSPICE 中构建电路
我的目标是使输出电压为1.8V、但根据应用手册中说我需要最小降压电压>最大 LDO 电压才能实现、我将降压电压设置为接近1.9V。
我看到的问题是、首先、我启用降压转换器时、它不会开始切换。 相反、Vout 保持在来自 LDO 的1.8V。
第二个问题是、当我增加负载(中约6ms)时、降压转换器确实会开始开关、但 Vout 仍保持在1.8V、大约一毫秒后输出完全崩溃。
有什么想法、我在这里做错了什么?
谢谢你!!
e2e.ti.com/.../TPS563252_5F00_TPS709-Switchover-Circuit.pdfe2e.ti.com/.../Transient-1-_2D00_-Crossover.pdfe2e.ti.com/.../Switchover-Circuit.zip