This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563252:降压+并行 LDO - VOUT 未按预期进行调节

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377004/tps563252-buck-parallel-ldo---vout-not-regulating-as-expected

器件型号:TPS563252

工具与软件:

大家好!

我正在研究一个设计、其中包括将 LDO 与降压转换器并联以提高轻负载效率

我一直在关注这个应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/tiduaa4/tiduaa4.pdf

我使用 TPS563252和 TPS70918在 PSPICE 中构建电路  

我的目标是使输出电压为1.8V、但根据应用手册中说我需要最小降压电压>最大 LDO 电压才能实现、我将降压电压设置为接近1.9V。  

我看到的问题是、首先、我启用降压转换器时、它不会开始切换。 相反、Vout 保持在来自 LDO 的1.8V。

第二个问题是、当我增加负载(中约6ms)时、降压转换器确实会开始开关、但 Vout 仍保持在1.8V、大约一毫秒后输出完全崩溃。  

有什么想法、我在这里做错了什么?

谢谢你!!

e2e.ti.com/.../TPS563252_5F00_TPS709-Switchover-Circuit.pdfe2e.ti.com/.../Transient-1-_2D00_-Crossover.pdfe2e.ti.com/.../Switchover-Circuit.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的咨询。 请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    您是仅通过 PSpice 仿真还是通过您的电路板看到了此问题?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在 PSPICE 上、我目前也在订购电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的反馈。 我将详细介绍。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    只想了解更多有关客户需要并联 LDO 和直流/直流稳压器的背景知识。 这主要是为了提高轻负载效率、还是还需要低纹波和低噪声?

    (1)负载电流的范围是多少? 仿真结果显示是从200mA 变为3A? 从200mA 到3A、对效率的要求是什么?

    (2)对输出纹波和噪声有何要求? 当负载较轻且采用 ECO 模式器件时、输出纹波将大于处于 CCM 模式时的纹波。 我不知道这是否是客户选择将 LDO 与降压转换器并联的原因。

    感谢并期待您的回复!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我在内部启动了一个包含更多详细信息的电子邮件主题

    谢谢

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Austin。 我通过电子邮件给你回复。

    BRS

    卢西亚