This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:看门狗 WDO 引脚的超时速度超出预期

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376361/tps3851-q1-watchdog-wdo-pin-times-out-faster-than-it-should

器件型号:TPS3851-Q1

工具与软件:

您好!

看门狗 TPS3851-Q1存在问题。 我们将1 μ F 电容器连接到 CWD 引脚。 但是、如数据表所述、WDO 引脚(TIMEOUT)会在~2s 与77S 内触发。 我已经附上了引脚的波形捕获。  

有人可以帮助解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bokar:  

    感谢您的问题。  

    您能否提供完整的 OPN (请先提供可订购器件型号)? 我想检查您是否有扩展版本。 要延长计时、您需要具有类似于 "TPS3851Xyy (y) E-Q1"的 OPN。

    此致!

    Sila Atalar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    完整的器件型号为 TPS3851H30EQDRBRQ1。 我认为这是扩展版本(E 对 S)。 我还使用探测的芯片上的器件标识确认了器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bokar:

    感谢您验证了顶部标记和 OPN。

    您有扩展版本、根据数据表建议、如果 CWD 引脚处的电容器为1uF、则获得的超时值应为77.7s。因此、您可以在电路板上验证/确认电容器是否正确放置。

    我将尝试消除 CWD 开路的情况。 从波形可以看出、CWD 打开时的超时持续时间非常相似。

    如果这样做有帮助、请告诉我。 如果不能、您能否分享您的原理图。  

    谢谢!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有一个1uF 电容器连接到 CWD。 我们还移除了电容器以查看"出厂程序"是什么样子。  

    这里是它的波形捕获。 蓝色是相关电路板的 WDO 引脚。 紫色表示不同板的 WDO 引脚。 相关的电路板每200ms 复位一次、而另一个电路板在大约1.8s 内复位一次。   

    1uF 电容器放置回 CWD 并获得第一个帖子中所示的相同结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bokar:  

    感谢您分享示波器图片。

    每次更改设置(更改或移除 CAP)时、是否可以重启设备? CWD 引脚评估由内部状态机控制、该状态机可确定哪个选项连接到 CWD 引脚。

    您能否分享您的原理图? 我要在这里设置并在我们这边测试它。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sila,

    在对板执行工作之前、该板与电源和所有外部元件完全断开。

    我看到的症状是 WDO 复位间隔随着运行而变得越来越宽。 几分钟后、WDO 复位间隔变得足够宽、允许 WDI 启动并停止复位。  

    下面是原理图片段:请注意、R50不再显示电阻器。 R42已替换为10K 上拉电阻器。 这将启用看门狗加电。

    另请注意、这并不是每个电路板的行为。 一些板还可以正常工作。 请查看下面的截图、了解工作电路板。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bokar:  

    我不确定您有多少板以及其中有多少板存在超时(WDO)问题。 您能为我澄清一下吗、以便更好地为您提供帮助吗?

    您是否曾尝试过交换(ABA 测试)以查看是否获得不同的结果? 如果没有、您能否测试电路板上出现计时问题且没有遇到任何问题的芯片、以查看芯片是否仍然起作用。

    此致!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sila,

    所有工作板和不工作板的设计完全相同。 故障率约为50%。 我们正在努力了解并解决此问题、以便交付这些电路板。  

    很遗憾、最后无法换掉芯片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将于6月24日进行跟进。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bokar:

    很遗憾、您无法更换芯片。 这将帮助我们找到根本原因。 \
    如果不指定问题的重复位置、则更难进行诊断。 我们目前不知道问题何时再次出现。 我们不知道该部件是在目标板上还是在芯片上。  

    不过明天我会和我们的设计团队见面、了解他们的内部电路、并让他们了解一下这个问题。   

    请提供更多有关 您评论的信息。 WDO 复位间隔越长、这是什么意思? 是否意味着 一段时间后、预期的 twd 会达到70秒?  

    我看到的症状是 WDO 复位间隔随着运行而变得越来越长。 几分钟后、WDO 复位间隔变得足够宽、允许 WDI 启动并停止复位。  [报价]

    最棒的餐厅  

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请在下面的中找到我的基准测试结果。

    CWD = OPEN、twd = 1.56秒。

    cwd = 1uF、twd = 77.4秒

    该器件应在 CWD 引脚上使用1 μ F 电容器工作、但我不确定是什么导致了您的50%故障率。  在与我们的设计团队进行评审之后、我将尝试提供反馈意见。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sila,

    请参阅波形捕获。 WDO 的突出显示部分(紫色与绿色)显示时间间隔变大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个波形捕获、显示随着芯片运行、WDO 间隔会变得越来越宽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享这些!

    我会见了我们的设计团队、并与他们分享了您的捕获结果。 他们将在接下来的几天进行一些分析、以了解 导致某些电路板出现这种行为的原因。  

    我将通过电子邮件与您联系、以便在该试用版中更好地为您提供帮助。 我认为这样会更容易。  

    此致、

    Sila Atalar