工具与软件:
您好!
看门狗 TPS3851-Q1存在问题。 我们将1 μ F 电容器连接到 CWD 引脚。 但是、如数据表所述、WDO 引脚(TIMEOUT)会在~2s 与77S 内触发。 我已经附上了引脚的波形捕获。
有人可以帮助解决这个问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
看门狗 TPS3851-Q1存在问题。 我们将1 μ F 电容器连接到 CWD 引脚。 但是、如数据表所述、WDO 引脚(TIMEOUT)会在~2s 与77S 内触发。 我已经附上了引脚的波形捕获。
有人可以帮助解决这个问题吗?

尊敬的 Bokar:
感谢您验证了顶部标记和 OPN。
您有扩展版本、根据数据表建议、如果 CWD 引脚处的电容器为1uF、则获得的超时值应为77.7s。因此、您可以在电路板上验证/确认电容器是否正确放置。
我将尝试消除 CWD 开路的情况。 从波形可以看出、CWD 打开时的超时持续时间非常相似。

如果这样做有帮助、请告诉我。 如果不能、您能否分享您的原理图。
谢谢!
Sila Atalar
Sila,
在对板执行工作之前、该板与电源和所有外部元件完全断开。
我看到的症状是 WDO 复位间隔随着运行而变得越来越宽。 几分钟后、WDO 复位间隔变得足够宽、允许 WDI 启动并停止复位。
下面是原理图片段:请注意、R50不再显示电阻器。 R42已替换为10K 上拉电阻器。 这将启用看门狗加电。

另请注意、这并不是每个电路板的行为。 一些板还可以正常工作。 请查看下面的截图、了解工作电路板。
尊敬的 Bokar:
很遗憾、您无法更换芯片。 这将帮助我们找到根本原因。 \
如果不指定问题的重复位置、则更难进行诊断。 我们目前不知道问题何时再次出现。 我们不知道该部件是在目标板上还是在芯片上。
不过明天我会和我们的设计团队见面、了解他们的内部电路、并让他们了解一下这个问题。
请提供更多有关 您评论的信息。 WDO 复位间隔越长、这是什么意思? 是否意味着 一段时间后、预期的 twd 会达到70秒?
我看到的症状是 WDO 复位间隔随着运行而变得越来越长。 几分钟后、WDO 复位间隔变得足够宽、允许 WDI 启动并停止复位。 [报价]最棒的餐厅
Sila.