This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用差分信号驱动 IN+ IN-

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379886/ucc21750-driving-in-in--with-a-differential-signal

器件型号:UCC21750

工具与软件:

你(们)好

我们能否通过差分信号驱动 IN+和 IN-。  
目的是使用单端至差分转换器 IC 将 PWM 信号转换为 MCU 上的差分信号 、然后将其作为差分信号馈送到栅极驱动器 IN+和 IN-(信号不以接地为基准)。


此致
达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    感谢您关注 UCC21750器件。

    IN+和 IN-建议的最小值为0V、如果您计划差分信号、我相信 IN+、IN-将为+/- VCC /2才能运行。 负极侧 ABS/2将违反 VCC 最小值条件、是不允许的。

    此外、IN+和 IN-预计为0.7x VCC 最小值、视为高电平。  

    希望它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sasikala

    感谢您的解释。 因此、不会使用差分驱动该 IC。  
    如果我需要差分信号、最好的做法是什么? 可能、在栅极驱动器之前使用差分转单端 IC?  

    此致
    达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    那是对的、IN+和 IN-应该具有接地 VCC /GND、而不是它们之间的差分信号。

    最好使用差分转单端选项。 我们在以下 EVM 中将此类实现作为参考设计、您可以将其原理图作为参考。

    UCC21750QDWEVM-054 

    谢谢

    SASI