This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:询问有关负载共享控制器的信息

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380132/ucc39002-inquiry-about-a-load-share-controller

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件:UCC29002

工具与软件:

您好!

我的客户正在为支持以下输出的 PSU 寻找负载共享控制器。

   - VOUT & IOUT = 12V/8A、50V/24A 双路输出

问题1。 我们找不到任何 TI 的负载共享 IC 支持50V。 是否有任何应用手册或参考设计可使用 TI 的负载共享 IC 支持 PSU 50V 输出?

       如果有适合上述 PSU 输出负载共享的产品、请推荐它。

问题2: 他们计划在使用 ORing FET 将 PSU1和2分离后负载共享。 如下面的示例图所示进行配置是否正确?

问题3。 是否可以使用 IC 引脚8的输出电压来监测每个通道的电流以检测 Rshunt 中的电流?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    要重申您的参数、请执行以下操作:

    • 输出电压:12V、50V
    • IOUT:8A、24A
    • 双路输出

    1.是否可以将 UCC29002/UC39002负载共享控制器用于您的应用?

    是的、完全如此。 Vout = 50V 时没有问题。 唯一需要考虑的是、您需要为 UCC29002/UC39002提供单独的偏置电源。 理想情况下、Vdd 偏置应该是5V - 12V。 有关 UCC29002和 UCC39002之间的差异、请参阅数据表的第7页。

    2.可以在负载共享控制器和功率级之间使用 ORing FET 吗?

    是的、实际上这是理想的配置。 有关示例、请参阅此 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372788/ucc39002-connection-check 

    3.能否通过测量 CSO (引脚8)两端的电压来检测 Rshunt 中的电流从而监控输出电流?

    是的,我不明白为什么你不能这样做。 务必使用 Hi-Z 阻抗测量 CSO 两端的电压、以确保不会中断负载共享控制器的运行。

    此致、

    Jonathan Wong