Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002
主题中讨论的其他器件:UCC29002、
工具与软件:
您好!
我的客户正在为支持以下输出的 PSU 寻找负载共享控制器。
- VOUT & IOUT = 12V/8A、50V/24A 双路输出
问题1。 我们找不到任何 TI 的负载共享 IC 支持50V。 是否有任何应用手册或参考设计可使用 TI 的负载共享 IC 支持 PSU 50V 输出?
如果有适合上述 PSU 输出负载共享的产品、请推荐它。
问题2: 他们计划在使用 ORing FET 将 PSU1和2分离后负载共享。 如下面的示例图所示进行配置是否正确?
问题3。 是否可以使用 IC 引脚8的输出电压来监测每个通道的电流以检测 Rshunt 中的电流?

谢谢你。
JH