Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LMR36503
Thread 中讨论的其他器件: LMR36503
工具与软件:
我想使用 LM5156设计一个升压电路。
输入电压= 10V - 42V
Iout = 1A
VOUT = 48V、36V、24V
这里的想法是、我可以使用一些 FET 来修改反馈电阻器、以在运行时选择输出电压。 显然、如果电路处于最高输入电压范围、则较低输出电压设置点将不会调节、只是将处于控制器的直通模式。
薪酬有何影响?
正确的设计方法是什么? 例如、根据数据表过程在最小 VIN (10V)和最大 VOUT (48V)下设计、其他组合是否可以正常工作?
如果您对该主题有任何反馈、我将不胜感激。
谢谢!