This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:可选输出设计流程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376814/lm5156-selectable-output-design-process

器件型号:LM5156
Thread 中讨论的其他器件: LMR36503

工具与软件:

我想使用 LM5156设计一个升压电路。

输入电压= 10V - 42V

Iout = 1A

VOUT = 48V、36V、24V

这里的想法是、我可以使用一些 FET 来修改反馈电阻器、以在运行时选择输出电压。 显然、如果电路处于最高输入电压范围、则较低输出电压设置点将不会调节、只是将处于控制器的直通模式。

薪酬有何影响?

正确的设计方法是什么? 例如、根据数据表过程在最小 VIN (10V)和最大 VOUT (48V)下设计、其他组合是否可以正常工作?

如果您对该主题有任何反馈、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您使用 E2E。

    可以、可以通过控制 FB 电压来在运行时更改输出电压。 这可以通过使用 MOSFET 将电阻器并联到较低 FB 电阻器来实现、或者仅使用微控制器等来操纵 FB 电压。

    对于补偿、必须对其进行调整、以确保在所有工作点都稳定运行。 要检查此问题、您可以使用此器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC224、或功率级设计器: https://www.ti.com/tool/download/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果您还有其他问题、请随时提问。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz,

    谢谢、这很有帮助。 还有一个问题。 如果 VIN=42V 且 VOUT 设置为24V、LM5156转换器的行为将会是什么? 转换器基本上只会处于直通模式(即不进行切换)? 我会在数据表的9.3.8节中看到有关 VOUT <= VIN 时无电流限制保护的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您是对的、如果输入电压高于输出电压、LM5156将不会切换。

    在这种情况下、也没有电流限制保护。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您能否对随附的原理图片段提供任何评论? 使用 LMR36503可为其他目的提供+10V 电压轨、但还用于为 LM5156的 BIAS 引脚供电、从而提高效率。

    升压电感器:SRP1265A-220m

    升压 FET:BSC146N10LS5ATMA1

    升压二极管:SR5H15_R1_00001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    电路本身似乎正常。 之后可能只需要调整补偿网络。 就当前值而言、似乎并非所有工作区域都是稳定的。

    关于+10V 电压轨:

    可以为 IC 提供这类10V 电压

    在效率方面、最好使用这些10V 电压直接为 VCC 引脚供电。 随后将停用偏置和 VCC 之间的内部 LDO。

    在这种情况下、栅极驱动电压将是10V、但这对于您的 MOSFET 应该没有问题。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz,

    是的、我在发布后意识到没有正确的补偿组件。 以下是更新后的值:

    直接从+10V 向 VCC 馈电、这很好-我还应该将 BIAS 引脚连接到 VIN 还是连接到+10V 导轨? 例如:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、看起来更好。

    在这种情况下、可以将偏置电源连接到 Vin。

    此致、

    Moritz