This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:查询 Vout 波形

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61050, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380240/tps61050-inquiry-about-vout-waveform

器件型号:TPS61050
Thread 中讨论的其他器件: LM36010

工具与软件:

尊敬的团队
我想使用"TPS61050"升压 LED 驱动器设计一个电路、
我有一个关于下面升压型驱动器中显示的波形的问题。

在 SW 上升/下降沿时序期间、VOUT 处产生脉冲。
(当 SW 上升沿-> VOUT 正脉冲、SW 下降沿-> VOUT 负脉冲时)
您能告诉我为什么会出现脉冲吗? 我不知道为什么会发生这种情况。

在我看来、这不是对负载电流变化的任何响应。
因为如果负载发生瞬态、则脉冲方向应以相反的方向输出。

请告诉我您的想法。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    TPS61050是一款旧器件、因此我不清楚在获得图41时会发生什么情况。 我猜测 VOUT 波形中的尖峰是由于测量 VOUT 波形时开关噪声耦合到探头造成的。

    我建议您使用我们较新的产品 LM36010。

    此致、

    Steven