工具与软件:
大家好
我目前遇到了大功率 LED 驱动器电路的问题:
输出端连接到总正向电压约为26V 的 LED 灯串、在这种情况下、电流为1.5A
观察 输出电阻器上测得的电压(黄色)以及 LM5157的 FB 引脚(绿色)、我得到以下结果:
现在、对于较低的占空比、输出电流要更加恒定、并且几乎没有此高功率情况下那样波纹。
我已经尝试改动电路的不同部分、但我并没有真正找到令人满意的结果。
您是否对可能出现问题的地方以及我可以调整电路的哪些部分有了了解。
如果您需要有关测试设置的更多信息、请随时提问。
非常感谢您的帮助!
祝你一切顺利!
Florian