This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:高占空比时的不稳定响应

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379110/lm5157-instable-response-for-high-duty-cycles

器件型号:LM5157

工具与软件:

大家好

我目前遇到了大功率 LED 驱动器电路的问题:

输出端连接到总正向电压约为26V 的 LED 灯串、在这种情况下、电流为1.5A
观察  输出电阻器上测得的电压(黄色)以及 LM5157的 FB 引脚(绿色)、我得到以下结果:

现在、对于较低的占空比、输出电流要更加恒定、并且几乎没有此高功率情况下那样波纹。
我已经尝试改动电路的不同部分、但我并没有真正找到令人满意的结果。
您是否对可能出现问题的地方以及我可以调整电路的哪些部分有了了解。

如果您需要有关测试设置的更多信息、请随时提问。

非常感谢您的帮助!

祝你一切顺利!

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您使用 E2E。

    乍一看、似乎这里缺失了与 GND 的连接:

    您能检查一下吗?

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 Moritz。
    需要指出的的确是这一点、但在这种情况下、这些引脚被连接到模拟接地端并且仅仅缺少一个标签(我的错)。
    我实际上通过将输出电容增加到120uF 而解决了"蛮力破解"问题。
    但是、我仍然愿意接受有关更"优雅"的解决方案的建议。

    此致、
    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您的澄清。

    在这种情况下、还可以帮助调整补偿网络。

    为此、我建议使用 TI 功率级设计器( https://www.ti.com/tool/download/POWERSTAGE-DESIGNER )或 LM5157的快速入门计算器( https://www.ti.com/tool/download/SNVR511 )。

    作为起始值、我建议将 RCOMP 降低到~800欧姆、并将 CComp 增加到~100N、然后使用20uF 输出电容器重试。

    此致、

    Moritz