This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:PMIC IC 的行为变化

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378506/tps561208-behavioral-change-of-the-pmic-ic

器件型号:TPS561208

工具与软件:

我们使用 TPS561208DDCR 将12转换为3.3V、如以下原理图所示。

在我们的用例中、我们注意到 IC 的 PMIC 行为在电路板的灌封条件下发生变化(灌封材料浇在整个电路板上)。

采用交流耦合方式且带有探头的3.3V 线路。

灌电流前后的开关引脚波形

灌电流前后的反馈引脚波形

灌电流之前和之后的自举引脚波形

下面是灌封板的图像

此噪声会影响电路板上的其他敏感 IC。 有人能解释 PMIC 行为改变的原因吗?如何消除该改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我们将在这些日子里检查并回复您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    我想检查是否只有一个板可用。 您是否会尝试更多电路板以了解场景是否相同?

    我检查了您的原理图、没问题、那么您能上传您的布局以进行检查吗? 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题不会在100%的板中发生、但在检查的200个板中、大约30%的板中发生。 在发生问题的板上、我们已多次重新创建问题、方法是多次删除和重新灌封这些单元、类似地在多个单元上。  

    以下是所示的 U26的布局(非相关元件已灰显)。

    上面是底层

    内层1 (浅黄色平面将 PMIC IC U26的引脚2连接到电感器。)

    顶层(输出布线连接到反馈电阻分压器)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    布局不佳。 SW 节点布线位于器件和 Vout 反馈布线的下方、这会造成干扰。 当您制作罐形板时、寄生电容会变得更大、从而使情况变得更糟。 因此、有些器件无法正常工作。 您需要重新布局才能解决此问题。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些层中的每一层都由电源平面隔开、电源平面上有许多耦合电容器。 以下是堆叠:

    顶部

    电源

    内层1

    内层2

    GND

    底部

    我们还有另一个类似原理图和布局的电路板、如下所示、此电路板存在0%的此问题、使用此布局已生产了超过20万至25万件产品、并且已在现场运行了4年。

    3.3V 降压原理图

    底层

    内层2  (浅紫色平面将 PMIC IC U26的引脚2连接到电感器。

    内层1  (连接到反馈电阻分压器的输出布线)

    以上工作布局的堆叠情况  

    顶部

    电源

    内层1

    内层2

    GND

    底部

    此外、我们还尝试通过在组件之间手动焊接 pF 电容器来模拟灌封寄生电容、因此没有这种问题。

    我们的实现方式与数据表布局建议非常相似

    请建议是否存在其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    还有一些不同的东西。 在您的第二个布局中、SW 引脚和电感器之间的导线不会穿过器件和 FB 线、但您的第一个布局会穿过。 我仍然认为这是由布局造成的。 谢谢。

    此致、

    Shipeng