This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:查看应用规格

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379918/tps62933-check-the-application-specs

器件型号:TPS62933

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户对 tps62933有疑问。

从数据表中可以看到、12V 的 LC 表如下所示:

此器件能否支持2.2uH 电感器来实现 Vin=19V、Vout=12V 和 Iout=3A?非常感谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden

    TPS62933 Fsw 可设置在200kHz 到2.2MHz 之间、当 Fsw >52nH 时、可以选择2.2uH 电感器1.5MHz、但由于 开关损耗和导通损耗高、器件会变得非常热。 当 IO=3A 时、它将命中 OTP。

    所以答案是否定的 您可以使用 WEBEN 工具来帮助进行设计。

    谢谢、祝您愉快。