This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235EVM-694:软件连接问题和音调形状问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235EVM-694, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372310/tps65235evm-694-software-connection-issue-and-tone-shape-issues

器件型号:TPS65235EVM-694
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

你好。 我无法通过 USB2ANY 模块和 USB-TO-GPIO 模块将 TPS65235EVM-694模块连接至 SLVC651 GUI。  

我按照 EVM 套件手册中的说明操作、它似乎没有连接到电路板、寄存器无法写入或读取任何内容。

我已经设置了板,从我研究,适当的软件连接,但我还不能成功地获得连接.

我也遇到另一个问题、在尝试连接到此 EVM 套件的软件之前、我是在手动将电压输出设置为13.4V 并施加音调时、我仔细检查了音调以查看它是否是准确的22kHz 音调。 在没有负载的情况下、音调类似于锯齿波、看起来不正确、只有在施加外部电路或某种负载(大致为200mA)时、它实际上看起来才正确。

如果有人可以为这些问题提供一些建议,我会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将在下周回复您

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉因为节日而延迟回复。

    我建议使用  USB2ANY 的第一个问题、并确保其正常工作。 然后、请遵循用户指南中的说明。

    第二个问题是、在 空载条件下、锯齿波是正常的。 增加一些负载后、可以恢复正常。

    希望这些对您有所帮助。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!  

    不用担心! 感谢您的答复。  

    所以在进行了一些调查后、我们意识到锯齿波形实际上是由将直流负载连接到输出引起的。 在此期间、它没有拉动任何东西、而只是单独连接到负载就足以导致 DISEQC 板显示锯齿状。 一旦断开连接、它就变成了我们所期望的更干净的波形、因此我不确定您的意思、通常是没有负载的锯齿波。

    关于 USB2ANY 适配器、我按照指南中关于如何将适配器连接到计算机并为其供电、但通过该软件、我从未能获得任何连接。 EVM 电路板指南告诉我要使用 SLVC651作为 GUI、但 TI 页面上的 USB2ANY 适配器建议使用 SLVC622。 我使用了这两种方法、但仍然无法获得任何结果。

    谢谢!

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 在这些日子里、Colin 会回复你。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您在进行软件设置之前是否按照硬件设置进行了操作。 它应根据以下内容遵守 EVM 设置:

    请检查一下、使用   USB2ANY 适配器时通常不会出现问题。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Colin、

    很抱歉,我过去几天都在度假。

    我确实按照电路板的硬件设置进行了操作、但仍然没有从电路板到计算机的任何软件连接。 我尝试了使用这个推荐 USB-TO-GPIO Box 的软件、还尝试了它在网站上推荐的 USB2ANY 软件、仍然什么都没有。

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    感谢您的反馈。 Colin 将在这些日子里检查并与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    也许您可以使用另一台计算机进行尝试。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Colin、

    我以前曾尝试使用不同的计算机来查看问题是否仍然存在、但确实如此、我仍然无法连接到计算机。

    我在 Windows 10和 Windows 11计算机上尝试过。 如果包装盒能够连接到电路板/计算机、我应该在 GUI 上等待什么样的确认?  

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是计算机的硬件要求、



    BTW、当连接到计算机时、我们需要保持设备处于通电状态。

    当它是成功的,我们可以看到雕像有显示的指标。

    谢谢

    Colin