主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具与软件:
你好。 我无法通过 USB2ANY 模块和 USB-TO-GPIO 模块将 TPS65235EVM-694模块连接至 SLVC651 GUI。
我按照 EVM 套件手册中的说明操作、它似乎没有连接到电路板、寄存器无法写入或读取任何内容。
我已经设置了板,从我研究,适当的软件连接,但我还不能成功地获得连接.
我也遇到另一个问题、在尝试连接到此 EVM 套件的软件之前、我是在手动将电压输出设置为13.4V 并施加音调时、我仔细检查了音调以查看它是否是准确的22kHz 音调。 在没有负载的情况下、音调类似于锯齿波、看起来不正确、只有在施加外部电路或某种负载(大致为200mA)时、它实际上看起来才正确。
如果有人可以为这些问题提供一些建议,我会非常感谢!