This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:Simplis 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21550, UCC21550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376568/ucc21520-simplis-model

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21550UCC21550-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请提供 UCC21520驱动器 IC 的 simplis 模型。 在 e2e 论坛中、我下载了 simplis 测试电路。 运行时没有问题。 但当我将此电路添加到全桥直流/直流转换器电路中时、会看到  

误差。 如果您提供模型或相同的测试电路、我如何在我的电路中使用它?

Simplis 模型下载链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760812/ucc21520-simplis-simulation

此致、

Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7268.UCC21550_2D00_Q1.lib

    尊敬的 Kubendran:

    我们试图用 UCC21550替换 UCC21520。 您能否尝试一下此 PSPICE 模型是否与 Simplis 兼容?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的答复。 我尝试在 simplis 仿真中导入。 导入后、它在零部件库中多次显示、而不是单个零部件。

    请执行必要的操作

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kubendran:

    这些是内部子电路。 您是否能够选择 UCC21550-Q1? 希望它知道将其他电路放入主模型中。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    我可以导入到 Simetrix 中。  在 simetrix 仿真器中、仅栅极驱动器就可以正常工作。 但我的主直流/直流转换器仿真已采用 simplis 文件格式实现。 您能帮助我将文件以 simplis 平面形式工作吗?

    如果我将 UCC21550添加到下面的 simplis 仿真器中、那么会存在一个错误

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kubendran:

    我没有 Simplis 模型。 我必须做一个。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    生成 simplis 文件需要多长时间?

    如果花了太多时间、请帮助我使用 UCC21520 simplis 文件。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有做一个 Simplis 模型,但它们不是很详细。 目前、您可以使用延时数字缓冲器等简单块在电流仿真中提取栅极驱动器。