工具与软件:
您好!
我们在新设计中使用 LM5163DDAR。 它用于从20...50VDC 生成5V/0.3A、原理图如下所示:

使用原理图中的值、输出电压不是很稳定、并根据负载电流在5.1V 和5.9V 之间跳跃。 因此、我已对值进行了优化、如下所示:
L201 = 100uH
C205 = 100pF/50V
R201 = 43k
现在、输出电压在5.09...5.22V 的范围内更稳定、但根据输出电流的变化、它上升至大约5.4V。如果电流随后再次下降至旧值、电压通常也会下降、但有时会保持在较高的值。
对我而言、不清楚为什么电压显著高于计算得出的最大值5.15V? 为什么电压会产生如此高的电压突变?
由于布局空间有限、我们的布局并非 TI 指定的100%。 这是否可能是布局问题、例如来自反馈连接?
提前感谢。
此致、
Roger