This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:多节电池和充电器并联-充电模式和负载模式

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380816/bq24210-multiple-cells-and-chargers-in-parallel---charge-mode-and-load-mode

器件型号:BQ24210

工具与软件:

我的器件具有5至12V 插头组输入、四节独立的18650锂离子电池和为器件供电的3.6V 稳压器(MCU、Cat1调制解调器等)

我想为每节电池提供自己的 BQ24210充电器、以便进行单独的充电和管理、并从插头组为每个充电器的 VBUS 引脚供电。 四个 VBUS 引脚将与插头组正极和3.6稳压器的输入并联。

这样的

电源(VIN) 5-15V 插头封装或类似
|
+- BQ24210的 VBAT (充电器1)-->电池1 (18650)
|
+- BQ24210的 VBAT (充电器2)-->电池2 (18650)
|
+- BQ24210的 VBAT (充电器3)-->电池3 (18650)
|
+- BQ24210的 VBAT (充电器4)-->电池4 (18650)
|
+--> 3.6V 调节器-->负载

连接插头包时、它也将为稳压器供电、但 当移除插头包时、18650电池将通过每个充电器的 VBUS 引脚从"充电模式"切换到"负载模式"来为稳压器供电。

我的数据表读数是否正确? 这是否有效、以及它是否能够保护四个电芯? 它是否会从电池单元中平均抽取、例如、如果一个或多个电池单元的电阻低于其他电池、并提供比其他电池更多的电流?

请提供意见和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此应用不起作用。 虽然所有电池充电应该正常、但当所有器件启用负载模式时、最高器件最终会为所有其他并联器件充电。 这是因为负载模式和充电使能控制由同一引脚控制。

    此致、

    Mike Emanuel