This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952关闭放电 FET、没有任何错误消息

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377641/bq76952-bq76952-turns-off-discharge-fet-without-any-error-message

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们使用 BQ76952来设计一个 BMS 监测和控制系统、这是由 DDSG 和 DCHG 引脚通过 TI MOSFET 驱动 IC UCC27524AD 进行的低侧控制。 一切都很好、除非最近我们遇到问题、BQ76952关闭放电 FET、而没有任何错误消息。 当我们在 FET 顶部粘接 NTC 热敏电阻以测量其温升时会发生此问题、如随附图片所示。  

因此、我们在其他条件下漂移、除了 OC、OV、OT 等正常误差外、BQ76952将关闭 FET   

问题不是只发生一次。 当我们尝试另一个板时、发生了相同的问题。 请告知我们:

1. 在其他哪些条件下、BQ76952将关断 FET、而不显示任何错误消息?

2. 如果要监测 FET 温度,我们如何避免这种问题?

期待您的友好支持! 谢谢!

此致、

Yanhong

请注意、胶水专用于粘附电子元件、不会传导电力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanhong、您好!

    您能将.gg 设置文件发送给我查看吗?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     

    感谢您发送编修。

     

    什么是.gg 文件? 在哪里可以找到它?

     

    在 BMS 系统中、使用 MCU 直接设置 BQ76952的寄存器。 我找不到任何.gg 文件。 我附加用于类型检查的寄存器设置文件。

     

    谢谢!

     

    Best Regardse2e.ti.com/.../bq76952_5F00_register_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将浏览您的寄存器设置、并在明天之前提供回复。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在设置中看到的唯一内容是、您可以将 ChgPumpControl 更改为0x00、因为您使用的是低侧 FET 配置。 这将降低电流消耗。  

    您能否检查 DFETOFF 在此行为期间是否生效? 如果该引脚置位、则可以在没有警告的情况下关闭 FET。

    此致、

    Thomas Rainey