工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们使用 BQ76952来设计一个 BMS 监测和控制系统、这是由 DDSG 和 DCHG 引脚通过 TI MOSFET 驱动 IC UCC27524AD 进行的低侧控制。 一切都很好、除非最近我们遇到问题、BQ76952关闭放电 FET、而没有任何错误消息。 当我们在 FET 顶部粘接 NTC 热敏电阻以测量其温升时会发生此问题、如随附图片所示。
因此、我们在其他条件下漂移、除了 OC、OV、OT 等正常误差外、BQ76952将关闭 FET
问题不是只发生一次。 当我们尝试另一个板时、发生了相同的问题。 请告知我们:
1. 在其他哪些条件下、BQ76952将关断 FET、而不显示任何错误消息?
2. 如果要监测 FET 温度,我们如何避免这种问题?
期待您的友好支持! 谢谢!
此致、
Yanhong

请注意、胶水专用于粘附电子元件、不会传导电力。