This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:交流至直流电源220VAC 至150VDC

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31179, UCC28632, UCC28180, UCC25660, TIDA-00443, UCC28064A, UCC256404, TIDA-010080, UCC256403, PMP40766, UCC28910, TIDA-010081, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380331/ucc28632-ac-to-dc-power-supply-220vac-to-150vdc

器件型号:UCC28632
主题中讨论的其他器件: UCC25660TIDA-00443UCC28180、PMP31179、 UCC28064A、UCC256404TIDA-010080UCC256403PMP40766UCC28910、TIDA-010081UCC28065

工具与软件:

您好、

我正在寻找交流/直流电源的参考设计、其规格如下:

  • 输入:220V AC
  • 输出:150V 直流
  • 输出电流:6A

感谢您提供任何建议或参考设计。 谢谢!  

此致

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    您列出了 UCC28632、这是一款反激式控制器。 然而、由于反激式交流/直流通常不适合>100W 的设计、因此对于900W 应用而言、UCC28632并不是一个理想的选择。

    在>100W 交流/直流应用中、您将需要两个级:PFC 级和直流/直流级。 如需了解为何需要此参数的更详细说明、请参阅此 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268017/2kw-pfc-smps-controller/4804234?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A525510#4804234。

    在900W 功率下、您可以使用交错 TM PFC (例如 UCC28065)或单相 CCM PFC (例如 UCC28180)。 请参阅 PFC 控制器分步选择指南 以了解每种 PFC 控制器之间的优缺点。 您可以使用 UCC25660 LLC 控制器。  

    您可以根据您的要求使用 TI 的 Webench 生成一般原理图、或使用 Power Stage Designer 进行元件计算。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的回答。 我曾在 TI 的 Webench 上查找原理图、但没有找到符合我要求的原理图能方便您检查。 您能否分享任何参考设计(即使它们不完全符合我的要求)来帮助我了解配置? 此外、如果您能提供任何相关条款、将不胜感激。 谢谢!

    此致

    Farhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farhan、

    您可在此处搜索我们的 TI 参考设计库: https://www.ti.com/reference-designs/index.html。我在下面重点介绍了与您的设计相关的几个重要参考设计。 许多参考设计都使用 UCC25640x LLC 控制器、这是上一代 LLC 控制器。 这些设计可替换为上面提到的 UCC25660 LLC 控制器。 我们也没有任何具有150Vdc 输出的参考设计、但我们的 UCC25660 LLC 控制器提供了 设计计算器、可帮助您在电路板上进行调整以满足您的设计要求。 您还可以使用 Power Stage Designer 选择 LLC 组件(例如电感器、匝数比等)。

    TIDA-00443: https://www.ti.com/tool/TIDA-00443 

    • VIN = 195VAC - 270VAC
    • Vout = 390VDC
    • Pout = 900W
    • 仅 PFC 级。 使用 UCC28180单相 CCM PFC 控制器。 然后考虑单独的 HB-LLC 级。

    PMP31179: https://www.ti.com/tool/PMP31179

    • VIN = 95VAC - 135VAC
    • VOUT = 30V 直流
    • Pout = 400W
    • 由 UCC28064A 交错式 TM PFC 控制器控制的 PFC 级和由 UCC256404 HB-LLC 控制器控制的 LLC 级。 专为航空电子应用 而设计、输入电压交流频率为 400Hz - 800Hz (有助于在不通用交流输入时展示设计)

    TIDA-010080: https://www.ti.com/tool/TIDA-010080

    • VIN = 90VAC - 265VAC (通用交流输入)
    • Vout = 48VDC
    • Pout = 500W
    • 由 UCC28180单相 CCM PFC 控制器控制的 PFC 级和由 UCC256403 HB-LLC 控制的 LLC 级。 TI GaN FET 解决方案

    PMP40766: https://www.ti.com/tool/PMP40766 

    • VIN = 90VAC - 265VAC (通用交流输入)  
    • Vout = 71VDC
    • Pout = 500W
    • 由 UCC28180单相 CCM PFC 控制器控制的 PFC 级和由 UCC256403 HB-LLC 控制的 LLC 级。 将 UCC28910反激式控制器用于 PFC 和 LLC 控制电路的辅助电源。 电动自行车应用。

    TIDA-010081: https://www.ti.com/tool/TIDA-010081

    • VIN = 85VAC - 265VAC (通用交流输入)  
    • VOUT = 54VDC
    • Pout = 1kW
    • 由 UCC28180单相 CCM PFC 控制器控制的 PFC 级和由 UCC256403 HB-LLC 控制的 LLC 级。  TI GaN FET 解决方案。

    要考虑的其他参数包括成本、空间、效率等 上述 PFC 控制器选择指南中的表2可以帮助您在交错 TM 和单相 CCM 之间进行选择。

    我们的 PFC 控制器还具有以下列出的设计计算器。 有关 UCC28065和 UCC28064A 之间的差异、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaa28/sluaa28.pdf。此外、每个 PFC 控制器和 LLC 控制器都具有您可以订购用来自行测试的 EVM。 请查看每个控制器各自的产品页面、以查看可用资源。

    此致、

    Jonathan Wong