Other Parts Discussed in Thread: PMP31179, UCC28632, UCC28180, UCC25660, TIDA-00443, UCC28064A, UCC256404, TIDA-010080, UCC256403, PMP40766, UCC28910, TIDA-010081, UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC25660、 TIDA-00443、 UCC28180、PMP31179、 UCC28064A、UCC256404、 TIDA-010080、 UCC256403、 PMP40766、 UCC28910、TIDA-010081、 UCC28065
工具与软件:
您好、
我正在寻找交流/直流电源的参考设计、其规格如下:
- 输入:220V AC
- 输出:150V 直流
- 输出电流:6A
感谢您提供任何建议或参考设计。 谢谢!
此致
Farhan