工具与软件:
您好、TI 专家
我们收到了一位客户关于使用 BQ25895M 充电器 IC 的问询。
我们想询问数据表 REG0B 寄存器下充电状态寄存器中未进行充电的情况。

q1)您能否确认除下面的故障状态之外发生了不充电(00)的情况?

请检查。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Garrett
感谢您的答复。
我还有其他疑问。
如果您查看引脚说明中的 CE 引脚内容、会按如下方式进行说明。 "当 CHG_CONFIG = 1且 CE 引脚=低电平时启用电池充电。 必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平。'
Q1)如果禁用了充电、"CHG_CONFIG = 0且 CE 引脚= High"是否正确?
Q2)充电启用/禁用时、我是否需要同时设置 CHG_CONFIG 和 CE 引脚? 或者我只需要设置两者之一吗?
请检查。 谢谢