This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:有关 BQ25895M 充电器 IC 的咨询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378287/bq25895m-inquiry-regarding-bq25895m-charger-ic

器件型号:BQ25895M

工具与软件:

您好、TI 专家

我们收到了一位客户关于使用 BQ25895M 充电器 IC 的问询。

我们想询问数据表 REG0B 寄存器下充电状态寄存器中未进行充电的情况。

q1)您能否确认除下面的故障状态之外发生了不充电(00)的情况?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    CHRG_STAT = 00 [不充电]的情况包括仅电池运行\、OTG 运行以及充电被禁用时。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的答复。

    我还有其他疑问。

    如果您查看引脚说明中的 CE 引脚内容、会按如下方式进行说明。 "当 CHG_CONFIG = 1且 CE 引脚=低电平时启用电池充电。 必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平。'

    Q1)如果禁用了充电、"CHG_CONFIG = 0且 CE 引脚= High"是否正确?

    Q2)充电启用/禁用时、我是否需要同时设置 CHG_CONFIG 和 CE 引脚? 或者我只需要设置两者之一吗?

    请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    要启用 CHARGE /CE 引脚必须为低电平且 CHG_CONFIG = 1 (即启用充电需要以及 CE 引脚和寄存器位的逻辑)。

    要禁用充电、您只需更改两者之一的状态。

    此致、

    Garrett