Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100EVM 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 BQ34Z100-R2、 BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、我的 Battery Management Studio 会自动检测到带有 BQ34z100-R2的 bq34z100EVM 为"0100_0_06"、这不在我的支持目标列表中。 我将.bqz 文件从 bq34z100_v2_02_00_31.exe 添加到 config 文件夹、但它仍然会显示错误"检测到的器件与此应用不兼容!"
在哪里可以下载合适的固件来更新 BQ Studio、我搜索过论坛上的所有内容以及固件下载信息、但找不到任何有效的内容。
我还将 BQ Studio 升级到了最新版本、但没有成功。

您能给我提供正确的.bqz 文件吗?
BR
Stina