This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:帮助查找适用于 BQ Studio 的固件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380370/bq34z100evm-help-finding-the-right-firmware-for-bq-studio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34Z100-R2BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、我的 Battery Management Studio 会自动检测到带有 BQ34z100-R2的 bq34z100EVM   为"0100_0_06"、这不在我的支持目标列表中。 我将.bqz 文件从 bq34z100_v2_02_00_31.exe 添加到 config 文件夹、但它仍然会显示错误"检测到的器件与此应用不兼容!"  

在哪里可以下载合适的固件来更新 BQ Studio、我搜索过论坛上的所有内容以及固件下载信息、但找不到任何有效的内容。

我还将 BQ Studio 升级到了最新版本、但没有成功。

您能给我提供正确的.bqz 文件吗?

BR

Stina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stina:

    现在您已将2.02 .bqz 文件放入配置文件中、强制打开 bqz 文件、然后转到"Program"选项卡、对2.02 FW 附带的.srec 文件进行编程。

    然后、您的器件将具有 R2 FW、现在 bqstudio 应该会自动检测到您的器件。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这帮了我们:-)