请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53679 工具与软件:
您好、TI 大师
TPS53679 数据表图7-1 定义了上电序列发生器: 在12V 之前为5V 上电。
但参考设计原理图 PMP20489参考设计|德州仪器 TI.com.cn:CSD95490+TPS53679 , 我们必须得到 Vin 12V,然后可以从 VRM 输出得到5V,所以功率序列发生器是5V 加电后12V。
现在、我们感到困惑和担心,如果它可以得到 CSD95490风险与否,
问题是:如果我们使用参考设计,5V 可以在12V 之后加电?
谢谢!