This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:电源序列发生器5V 可以在12V 之后加电吗?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380208/tps53679-power-sequencer-5v-can-power-up-after-12v-or-not

器件型号:TPS53679

工具与软件:

您好、TI 大师

    

   TPS53679 数据表图7-1 定义了上电序列发生器: 在12V 之前为5V 上电。

      但参考设计原理图  PMP20489参考设计|德州仪器 TI.com.cn:CSD95490+TPS53679 , 我们必须得到 Vin 12V,然后可以从 VRM 输出得到5V,所以功率序列发生器是5V 加电后12V。

    现在、我们感到困惑和担心,如果它可以得到  CSD95490风险与否,  
    问题是:如果我们使用参考设计,5V 可以在12V 之后加电?

      谢谢!

 

      

         


  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、佩维:

    请确保 CSD95410首先在 VR 控制器之前启用、这意味着:如果已经生产了12V 电压、请确保 VR 控制器不会快速启用、因此只需在 csd95410 EN 建立后立即启用控制器、谢谢!