This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:UCD9222问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379108/tmdsevm6657-ucd9222-question

器件型号:TMDSEVM6657
主题中讨论的其他器件:UCD9222、UCD7242

工具与软件:

我有关于 UCD9222的一些问题。

在电路图中、控制 UCD9222的信号如下。

1.将 FPGA 连接到 PMBus 接口
2.连接到 DSP 和 VID 接口
3.通过 JTAG 接口进行连接

有上述三种情况。

在本例中、我有以下问题。

硬件配置为 DSP + UCD9222+UCD7242结构。

1.在没有 PMBus 和 JTAG 接口的情况下、用 DSP 的 VID 接口操作 UCD9222时是否会出现任何问题?

2.如果不是这样、如何通过 PMBus 控制和操作 UCD9222。

3.如果没有、请通过 JTAG 安装并操作 UCD9222的固件。

请寻求帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通知我们的硬件专家。

    感谢您的耐心。

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 UCD9222数据表... PMBUS_Alert、Bus_Cntrl 信号应通过10k 电阻器上拉至3.3V。

    PMBus_Clk 和 Data 引脚应 从 SoC 连接到 I2C 接口(或提供测试点)

    JTAG 接口应该具有测试点、这样可连接 JTAG 连接器以进行调试。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认了您的答案、并将其配置为与开发板相同。

    我想问三个问题。

    1.在没有 PMBus 和 JTAG 接口的情况下、用 DSP 的 VID 接口操作 UCD9222时是否会出现任何问题?

    2.如果不是这样、如何通过 PMBus 控制和操作 UCD9222。

    3.如果没有,如何通过 JTAG 安装和操作 UCD9222的固件。

    请寻求帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有预期的问题。

    提供2和3用于"以防万一"进行调试。  

    如果1显示问题、我们可以继续执行第2和第3步。  这将需要拉入 UCD 团队。  我在'C66x 团队。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我们对它进行总结、会是这样吗?

    1.如果我购买了 UCD9222并安装在开发板上、就可以用 DSP 的 VID 信号来控制它、而无需额外的固件(通过 JTAG)和控制信号(通过 PMBus)。

    2.如果 UCD9222由于 DSP 的 VID 控制而无法运行、请通过 JTAG 或 PMBus 进行驱动。

    很抱歉问同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24.06.27请检查问题并与 UCD 团队联系。