Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9222
主题中讨论的其他器件:UCD9222、UCD7242
工具与软件:

我有关于 UCD9222的一些问题。
在电路图中、控制 UCD9222的信号如下。
1.将 FPGA 连接到 PMBus 接口
2.连接到 DSP 和 VID 接口
3.通过 JTAG 接口进行连接
有上述三种情况。
在本例中、我有以下问题。
硬件配置为 DSP + UCD9222+UCD7242结构。
1.在没有 PMBus 和 JTAG 接口的情况下、用 DSP 的 VID 接口操作 UCD9222时是否会出现任何问题?
2.如果不是这样、如何通过 PMBus 控制和操作 UCD9222。
3.如果没有、请通过 JTAG 安装并操作 UCD9222的固件。
请寻求帮助。 谢谢你