This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:输出有一个阶跃

Guru**** 2381820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380200/tps763-output-have-a-step

器件型号:TPS763

工具与软件:

嗨、团队:

我们遇到了 TPS76318上的问题、在上电时、TPS76318的输出具有一个阶跃。 我想知道 TPS76318是否具有当前的软启动功能。 您可以帮助分析一下原因吗? 谢谢!

原理图:

黄色:VIN、绿色:EN、蓝色:输出

放大后、我们可以看到输出的一个阶跃。 为什么不以一个斜率增加?  

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供输入电流和输出电流(通过 R301短路)波形的快照、同时确保输出节点上没有陶瓷电容器、如原理图所示。 这将有助于我们进一步诊断问题。

    请注意、这是一个已使用25年的器件、对于该器件的启动测量、我们没有高质量的数据、这些数据与快照中显示的条件相同。 我们拥有性能更好的 LDO、可以满足所需的规格、我们可以为这些规格提供更高的产品支持。 如果您想了解类似产品、请回复此主题、我们可以帮助您为您的应用选择器件。

    谢谢你