工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Dang
我不确定您是如何在 Excel 文件中计算电感值的。
请阅读数据表中的8.2.1.2.4部分。 您可以清楚地看到、26uH 是计算得出的最小 L 值、选择了47uH。
根据公式13、确定电感的最小值、如所示 26 µH 对于 VIN = 65V (最大值)和
电感器纹波电流等于最大负载电流的40%。 留出一些电感裕度
随电流变化、请选择更高的 L1 (L)=标准值 47 µH 响应信息。
我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
- EL
尊敬的 Xiaofeng:
Eric 很好、让我试着回答你。 设计计算器中的最小电感计算使用与数据表相同的公式、其中所需的纹波电流设置为40%。 我们的设计计算器旨在帮助用户顺利上手。
20%至40%的纹波电流是根据经验得出的 总体优化设计、但这并不是绝对要求。 理论上、该电路应适用于任何电感、但选择其他元件可能会变得困难甚至不可行。 用户还可以选择现成的变压器、即使它略偏离计算器的建议值也是如此。 这就是为什么我们将最终决定留给用户的原因。 最后、用户应始终通过实验来验证性能。
回到您的具体问题: 通过选择 60uH、纹波电流将大约为60%、它应该仍能正常工作。
希望这一点得到澄清。
谢谢!
Youhao